请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2114 主题中讨论的其他器件:FDC2214、 LDC1314
你好!
在以下配置中、可以在微控制器的单个 I2C 上使用多个 FDC22114进行50次电容式触控、
1:1通道和触控按键配置、其中一个通道表示一个按键、在本例中、FDC22114具有四个触控通道、因此我们可以在1:1提议中最多具有四个按键
2.在矩阵触摸通道配置中、我们假设8x8矩阵在每侧行和每列上只需要两个 FDC2214数字、因此64个键总共需要4个 FDC2214。
注意:(由于每个 FDC2214只有两个硬件地址、即0X2A 和0X2B、我认为我们无法通过将地址引脚 IO 高电平/低电平切换为多路复用格式的地址来动态更改它们)
请提供建议!
谢谢、此致、
VK