This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102-Q1:I2C 驱动程序代码

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102-Q1, LMP91000, TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608217/tmp102-q1-i2c-driver-code

器件型号:TMP102-Q1
主题中讨论的其他器件: LMP91000TMP102

团队、

 我们的客户正在研发车载 DVR 产品并使用 TMP102-Q1。 他们想知道我们是否可以为非 Linux 微控制器的温度传感器 TMP102AQDRLRQ1提供 I2C 驱动程序。 让我们知道我们如何支持这一点。  

此致、

Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay、

    我们支持团队的一名成员将很快与您联系。  谢谢

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanjay、

    感谢您的联系。 I2C 是标准通信协议。 "非 Linux 微控制器"是什么意思? 您是否考虑了要使用的特定微控制器? 如果您需要、我有 MSP430示例代码。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

          请分享 MSP430示例代码。

    此致、

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    下面的链接 是我的同事过去为 LMP91000做的应用手册。 您可以使用示例代码、并且应该能够创建连接到 TMP102的 I2C 通信协议。

    应用手册:

    http://www.ti.com/lit/pdf/snaa138

    源代码:

    http://www.ti.com/lit/zip/snac032

    如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    如果您有 TMP102 - 用于微控制器的 I2C 驱动程序:- SPC560B50L1,请分享。 这将对我们非常有帮助。

    此致

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、
    我们没有此类驱动程序、因为 MCU 来自不同的供应商。

    谢谢、此致、
    何塞