This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:用于测量 PCB 传感器线圈电感以验证基于 LDC 的测量结果的推荐方法

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664221/ldc1612-recommended-method-for-measuring-the-inductance-of-a-pcb-sensor-coil-to-verify-the-ldc-based-measurement-results

器件型号:LDC1612

TI 专家:

我想测量平面多层 PCB 传感器线圈的电感、以便独立验证从基于 LDC 的测量中获得的结果。  您建议使用什么测量技术-使用 T&M 实验室设备-以获得最高精度?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、
    如果 PCB 传感器线圈与电路断开连接、因此未连接并联电容或 LDC、则可以使用多种工具测量电感、包括阻抗分析仪、使用网络分析仪测量 S11、甚至使用智能镊子都相当精确。 需要注意的是、PCB 线圈也有一些寄生电容、因此会有一个电感和电容谐振的频率。 我们通常将其称为自谐振频率(SRF)。 因此、如果您测量电感器、请注意、电感器的真实值将在较低的频率下可见(比 SRF 低~10x)。
    此致、
    Luke