This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2112-Q1:对 GNSS 天线的干扰

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/663607/fdc2112-q1-interference-with-gnss-antenna

器件型号:FDC2112-Q1
主题中讨论的其他器件:FDC2112

您好!

我们在模块上使用 FDC2112以及 GNSS 接收器(与芯片天线结合使用)。 芯片天线距离 FDC LC 振荡电路15毫米。

在对我们的模块进行 GNSS 测试期间、我们发现干扰非常大(从 GNSS 的角度来看、干扰相对较大)。 因此、我们使用有源探头和 LNA 在 GNSS 天线处进行了一些测量、发现天线从 FDC LC 振荡电路中检测到谐波(我们测量 LC 振荡电路的频率约为4.5MHz、看起来与正弦波非常相似)、频率为1575MHz。 这些是 CCA 300次谐波、我们在大约-100dBm 的水平(比本底噪声高约25dBm)下测量它们。 这通常不会对电路的其余部分造成严重干扰、而是对 GNSS 接收器造成严重干扰。

是否有人有过类似的经验、或对如何消除这些较高谐波有任何建议? 我们尝试在1.5GHz 时插入1kOhm 的铁氧体磁珠、但它们"仅"移除了大约10dB。

我们感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tobias、您好!

    您可以减小传感器电流驱动、但这可能不会带来很大的减小。 考虑使用差分(或平衡)传感器配置、如 e2e.ti.com/.../2432400中所述。 这种结构会产生更对称的传感器信号、其谐波含量会更少。

    此致、
    Christo