This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:用于级联的时钟/同步引脚

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607342/awr1243-clock-sync-pins-for-cascading

器件型号:AWR1243

您好!

您能否澄清 AWR1243的以下信号之间的区别:

  • FMCW_CLKOUT (引脚 B15)
  • FMCW_SYNCOUT (引脚 D1)
  • SYNC_OUT (引脚 P15)
  • OSC_CLKOUT (引脚 A14)

  1. 每个信号的用途是什么?
  2. 每个信号的运行频率是多少?
  3. 请考虑 SWRS188文档、第6.3.1.1节时钟子系统、图6-1 (第28页)。 图6-1显示了一些信号、但图7-2 (第33页)的原理图中没有这些信号:FMCW_CLK_IN、REFOUT、"SoC 时钟"。 正确的名称是什么?
  4. 如果是级联、应将哪个主引脚连接到哪个从引脚?
  5. 在级联的情况下、连接是仅使用布线完成、还是需要其他元件?
  6. 如果是级联、主从的 CLKP/CLKM 是否需要特殊处理?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    FMCW_CLKOUT 和 FMCW_SYNCOUT 是主器件的20GHz LO 同步信号输出。 为同一信号提供了两个引脚、以简化从主器件到从器件的 PCB 布线。 这两个引脚被放置在芯片的另一侧、因此根据器件的位置、可使用任一引脚。
    SYNC_OUT 信号是主器件的数字输出、用于在器件之间实现帧起始同步。 这可以用作器件启动帧传输的硬件触发信号。
    OSC_CLKOUT 只是一个调试引脚、用于输出分频版本的同步时钟(2.5GHz 或5GHz)或参考时钟(40/50MHz)以进行测试和验证。
    关于图6.1,这是一个内部方框图,因此并非所有信号都位于芯片边界,其中一些信号是内部使用的内部信号。 例如、SoC 时钟是内部时钟。

    我们将向您提供有关级联系统的详细连接建议。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Vivek!

    期待有关级联的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弹簧、
    在接下来的几周内、将在 TI.com 上的级联配置上发布应用手册。

    谢谢、
    Raghu