您好!
是否可以同时输出 LVDS 并运行 OOB 演示? 在这种情况下、是否存在 EDMA/L3带宽限制?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以同时输出 LVDS 并运行 OOB 演示? 在这种情况下、是否存在 EDMA/L3带宽限制?
谢谢、
尊敬的 Chris:
很高兴听到您让 OOB+LVDS 发挥作用。
每当 MSS 执行 sensorStop 操作时,它都会通过邮箱将消息发送到 DSS,邮箱处理为'mwDemo_dsmwaveStopCallbackFxn'回调函数,事件为 dss_main.c 文件的'MMWDEMO_STOP_EVT'。
因此、您需要在"MMWDEMO_STOP_EVT"事件条件下的"mwDemo_dsDataPathTask"中关闭/取消初始化模块。
要在此场景中验证 LVDS 数据、您需要使用 TSW1400 (HW)和 HSDC-Pro GUI 捕获 LVDS 数据。 并使用为捕获演示提供的'capture_demo.m' MATLAB 脚本。 您可能需要在此脚本中更改配置参数、并通过 UART 将其发送到 MMW 演示应用程序。
此致、
Jitendra Gupta
米歇尔
感谢您的反馈。
LVDS 通道为2
我认为我已经在下面的代码中将 LVDS 通道设置为2。
initCfg.U.lvdsCfg.lvdsLaneEnable = 0x3U;
2.将数据格式更改为非交错
我只在 CBUFF 配置中找到了格式设置。 我想按如下所示进行更改。
cbuffCfg.dataMode = CBUF_DataMode_Interleaved;
更改为->
cbuffCfg.dataMode = CBUF_DataMode_NON_Interleaved;