This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:演示可视化工具并捕获原始 I 和 Q 数据

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1243, AWR1443, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/663961/awr1243-demo-visualizer-and-capturing-the-raw-i-and-q-data

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件:AWR1642AWR1443

大家好、

 

我帮助客户安装 USB 驱动程序以及如何查看 DAT 文件。 我们似乎已经过去了,但还有一些后续问题我没有得到答案。

 

有人能帮助解决这些问题吗?

 

-我已使 AWR1642和 AWR1443与毫米波演示可视化工具配合使用、但无法使 AWR1243与此程序协同工作。 是否需要其他组件才能使其正常工作?

 

此外、我还想从所有这些组件(AWR1243、1443和1642)捕获原始 I 和 Q 数据。 这些器件是否可以做到这一点、如果可以、我将如何做到这一点?

 

 

谢谢、

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、在 Visualizer "Platform"字段中、Visualizer 不支持 AWR1243。 其原因是 AWR1243不包含任何可编程内核、因此毫米波 SDK 不支持该内核。

    要使用 AWR1243进行实验、需要使用器件固件包随附的 Radar Studio。

    www.ti.com/.../MMWAVE-DFP

    要使用 Radar Studio、需要 AWR1243BOOST EVM 和 DEVPACK (www.ti.com/.../mmwave-devpack DEVPACK&tisearch=Search-EN-Everything)

    谢谢你
    Cesar