This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642:在从模式下启用 DMA 的 MibSPI

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/663742/rtos-awr1642-mibspi-with-dma-enable-in-slave-mode

器件型号:AWR1642

工具/软件:TI-RTOS

您好!

在 Mibspi 的从模式下是否可以有多个传输组?

如果可能,是否有办法启用带有软件触发器的传输组?

谢谢、

Preetham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TRM 中 TG1CTRL.TRIGSRC 的描述(表22-47)提到"1111b tick
    MibSPI 内部周期事件触发。 节拍计数器可启动周期性组传输。"

    您能否提供有关您想要实现的目标的更多详细信息?

    谢谢你
    Cesar