This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612EVM:固件升级

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/663442/ldc1612evm-firmware-upgrade

器件型号:LDC1612EVM

您好!

我购买了 LDC1612EVM、并使用 GUI 1.1.4将错误的固件上传到了该 EVM。 我所指的错误固件是 HDC10x0_EVM_Firmware.txt。

我在同一个位置找到了合适的文件 FDC2x14_LDC13xxRevB_LDC16xxRevB_EVM_Firmware.txt、但固件上传无法成功-需要大约10分钟但仍完成-在这种情况下、我该怎么办?

此致、

Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jakub、

    我们可以使用 MSP430 BSL 模式来解决此问题-请参阅 e2e.ti.com/.../295036

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、
    感谢您的回答。
    实际上、我需要更多的指导。
    首先、根据 SNOU135A 的电路图、我认为应该将 R6连接到 C29、而不是 R2
    我尝试了以下方案:
    1.我在 USB 插拔之前将 R6连接到 C29、然后从感应解决方案 EVM GUI 菜单启动固件升级-无法正常工作。
    2.我启动了固件升级、然后将 R6连接到 C29 -不起作用。
    与中的相同。 但经过一段时间后、当升级仍在进行时、我从 C29断开了 R6 -它不起作用。

    还有其他建议吗?

    此致、
    Jakub
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、它在进入 BSL 模式后可与 MSP430 USB 固件升级示例配合使用。
    谢谢!

    Jakub