This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:可用于最大30M 的自然水测量

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662935/iwr1443boost-possible-to-use-for-natural-water-measuring-for-max-30m

器件型号:IWR1443BOOST

您好!

最近、我正在研究一种解决方案、用于测量大坝或河流中的水位、比如 这种开阔的地方。

毫米杆精度和分辨率。  

此外、对于 如所述的正常水、它应能正常工作。 我需要测量大约30M 的最大值。

是否可以将这些毫米波传感器用于此目的?

或者、还有其他什么吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yungsong、您好!

    毫米波传感器将非常适合此应用、能够以大约1毫米的精度检测水位。 这种精度甚至可以通过定制天线设计来提高。

    如果您有兴趣使用 IWR1443BOOST 对此进行测试、我建议您查看 TI-Resource Explorer 上的14xx 高精度实验室: dev.ti.com/.../

    如果您有更多问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    很高兴得到你的回复!!

    我在文件中看到过,最好将水变为红色,以用于水,如海水或河流水。
    我是否需要关注此问题?

    我们需要像我之前提到的那样以高精度测量大约30米。

    此致、
    Yunsong。