This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:IWRxxxx 安全特性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1642, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607242/iwr1443-iwrxxxx-security-feature

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件: AWR1642IWR1642

您好!

我想知道 IWRxxx 的安全特性。
我的客户必须在 IWRxxx 存储器中保护自己的算法代码。 客户代码一定不能为其他人所知。

因此、IWRxxx 器件需要安全启动、JTAG 锁定(或 JTAG 禁用)和其他安全功能。
我正在检查 TRM。 似乎具有安全功能。 (我正在读取 MSS_TOPRCM 的 SECURECFGREG1x 寄存器的点。)
但并未详细介绍。

您还有其他详细的 IWRxxx 安全文档吗? 您能与我们分享吗?
(IWR1xxx 是否支持安全引导和 JTAG 锁定?)


此致、
高井雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro San、
    IWR1443器件不支持安全引导选项(串行闪存中二进制文件的加密)。 您可能需要考虑 AWR1642、该器件有一个支持安全引导的安全变体。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek-San:
    感谢您的支持。
    IWR1642是否支持安全启动? 它不是 AWR1642、而是 IWR1642。
    此外、IWR1443和 IWR1642是否支持 JTAG-Lock (Disable)?

    此致、
    Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Taka、

    很抱歉耽误你的时间。 IWR 器件当前没有此功能、但正在对其进行彻底调查、并将很快实现。

    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    好的、我了解了当前的情况。

    感谢您的友好支持。
    Taka