This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:当两个相同的 AWR1243面对面工作时、是否会在图像频带中出现峰值?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662853/awr1243-would-peaks-show-up-in-the-image-band-when-two-identical-awr1243-operate-face-to-face

器件型号:AWR1243

大家好、

如果两个处于"复杂 X2"模式的相同 AWR1243面对面工作、我的意思是这两个 AWR1243具有相同的波形配置、但没有时钟同步、则两个 TX 频率可能会交叉产生对另一个 AWR1243的干扰。

那么、这种干扰是否会在图像频带中显示峰值?

由于两个 LOS 之间的恒定差异、我认为它不会在图像频带中显示任何内容、因为我们在下变频后仍然接收到纯复数信号。

因此、如果镜像频带显示某种内容、这是因为这两个 LOS 之间的随机差异、这是由非同步时钟引起的吗?

谢谢、

Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Feng:

    如果两个雷达(让我们称之为 A 和 B)使用相同的线性调频脉冲斜率进行编程、并且它们的晶体频率之间存在可忽略的 ppm 差、则您可能会遇到其中一个雷达(例如 B)的情况 只能在中看到来自雷达 A 的信号是信号频带、图像频带为空。 但是、同时在雷达 A 中、您将看到 B 仅在图像频带中产生干扰、信号频带中没有干扰。

    要查看一个雷达内同一个线性调频脉冲上的信号和图像频带干扰、需要有不同的斜率、原因是器件配置或晶体的 ppm 差异。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    明白了! 这是因为 A 的 LO 频率在每个时刻都低于 B 的 TX 射频信号、A 在图像频带中看到 B 的干扰。

    那么、即使两个 AWR1243之间的斜率配置完全相同、例如40US PRI 和200MHz 带宽、晶体的 ppm 差异是否会使斜率变化显著、从而导致信号频带和图像频带中的干扰?
    或者、它是否依赖于指定的器件、因此很难简单地说或得出结论?

    此致、
    Feng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    这肯定取决于具体情况、包括电路板之间的频率差异、观测时间以及由于不同步而导致的初始启动时间偏移、因此没有简单的结论。

    此致、

    Brian