This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:RPRC 图像格式

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661913/awr1642-rprc-image-format

器件型号:AWR1642

你好、冠军、
  我的客户正在研究 AWR1642 bin 格式以开发其第二个引导加载程序。 他们分析了 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw 下的 bin 文件 xwr16xx_mmw_demo.bin、并对 RPRC 标头有一些问题。  
   在 Image Creator 用户指南中、我们可以找到 EPRC 标头和段标头格式、如下图所示。

  

在 xwr16xx_MMW_DEMo.bin 的内容中、可以找到0x00000080的 RPRC 标头。 RPRC 标头为24字节、并且存在0x00000098的第1节标头、但该标头的内容对于段起始地址和段大小为零。 客户对它感到困惑。 您能帮您检查一下吗?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    RPRC 标头格式并不特定于 XWR 器件。 它还用于 Sitara 器件。

    请在 e2e 社区中搜索有关此主题的其他主题。

    e2e.ti.com/.../2231173

    如果有更多可用信息、将与开发团队联系

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ceasr、
    谢谢。 我知道这对于我们的处理器很常见、但我找不到能够解释客户数据格式混乱的详细说明。
    您能否联系设计人员查看文件中这些字段的解释?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    RPRC 段标头的长度也为24字节。 (未在上述 RPRC 格式中明确说明)

    因此、它是8字节的段起始地址、4字节的段长度、保留12字节。

    在上图中、
    section1起始地址= 0x0
    section1长度= 0x3C

    感谢您指出这一点。 我们将在下一个版本中更正文档。

    此致、
    Prathyusha Teja.i
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prathyusha、
    感谢你的帮助。 我现在很清楚。

    此致、
    Adam