This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:在 AWR1642板上以部署模式刷写.bin 文件。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661362/awr1642boost-flashing-the-bin-file-in-deployment-mode-on-awr1642-board

器件型号:AWR1642BOOST

你(们)好

我们使用以下软件

SDK MMWAVE_SDK_01_00_02

培训版本 MMWAVE_training_1_3_0

CCS 7.1

我们通过 一些更改来构建毫米波培训项目、并刷写了在工作区中创建的 xwr16xx_mmw.bin。

但是、当我们运行可视化工具时、我们无法发送 START 传感器命令。 它表明它正在等待数据。

请任何人尽快回复我们的问题

谢谢、此致

Suraj Gaonkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请首先刷写毫米波 SDK 演示附带的二进制文件、以确保 AWR1642BOOST 工作正常。

    确保您的项目基于毫米波 SDK 1.1.0.2

    您还可以尝试直接通过 CCS 加载项目可执行文件、并检查它们是否正常工作。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suraj、

    您是否尝试过上述响应中列出的任何步骤? 您是否仍然遇到与您在原始帖子中看到的问题相同的问题? 如果您有任何其他问题或您能够解决此问题、请回复。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suraj、

    您对此问题是否有任何更新? 如果没有、我将认为此问题已解决、我将关闭该主题。

    此致、
    Kyle