This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP103:完全关断

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP103, TMP102, TMP108, TMP106, TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/663014/tmp103-complete-shutdown

器件型号:TMP103
主题中讨论的其他器件: TMP102TMP108TMP106TMP112

尊敬的所有人:

我的一位客户正在对功耗非常敏感的应用中使用 TMP103。 为了节省功耗、设计人员移除了 TMP103 (高侧 P MOSFET)的电源、使 I2C 引脚(SDA、SCL)连接到总线。 在这种情况下、由于 ESD 保护、器件会消耗更多电流、下次上电时、器件不会通过 I2C 总线进行通信。

在 SCL 和 SDA 引脚中插入 P MOSFET 是有道理 的,以便将 TMP103与任何电压完全断开?

我附上了当前的解决方案和建议。

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    您是否知道 TMP103在配置为关断模式时消耗的电流为微安的一半? 我强烈建议使用此功能而不是实现此电路。

    话虽如此、您是否真正使用了2N2608 JFET? 我无法找到有关此器件的大量信息、但它看起来只是用金属罐出售。 根据有限的可用信息、我很难说这个电路是否会有任何问题。

    虽然 TMP103的输入引脚上的 ESD 保护结构确实会在电势大于 V+引脚时导通、但我不会预计器件会因这种情况而损坏。 请注意、数据表中的第6.1节绝对最大额定值表示 TMP103输入引脚不能超过 V+上的电压。 其他 I2C 器件通常没有此限制。 TMP103在这方面是独一无二的、因为它只有4个引脚。

    如果您要实现开关、请务必注意 SDA 引脚必须双向运行。 V+和 SCL 引脚应在单向电流情况下以可接受的方式工作、但 SDA 不会这样做。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    感谢您的回答。 原理图中插入的开关只是为了突出显示一种可能的解决方案、我没有注意 P/N

    您会注意到、该方法对 SDA 无效。

    您是否可以建议一个可关断(移除电源)并保持 I2C 总线连接的备选温度传感器(小型)?

    在这种情况下 SDA 和 SCL 引脚中的电流泄漏是否会比关断模式下的器件消耗更多的功率?

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Domenico、

    我会推荐 TMP108。 它是6焊球 WCSP;与 TMP103间距相同。 TMP106是采用6焊球 WCSP 封装的较旧产品、也可以选择、但间距更大。 对于封装的器件、TMP102/TMP112仍然为最小尺寸设定标准。

    我们将输入泄漏电流指定为小于1uA。 这仅仅是因为精确测量低于该水平的成本很高。 这也是我们的关断电流最大为1uA、某些产品的典型值为0.5、0.3甚至0.1uA 的原因。 它们都只是泄漏电流、我们无法证明在生产中准确测量它们是合理的。

    谢谢、