This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM89:LM89-1CIMM/NOPB,LM89-1DIMM/NOPB

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM89, TMP411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/663360/lm89-lm89-1cimm-nopb-lm89-1dimm-nopb

器件型号:LM89
主题中讨论的其他器件: TMP411

大家好、

您是否知道 的默认  (不通过 SW 设置值)触发器温度:

T_Crim_A 输出引脚  

警报输出引脚  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor、

    默认值显示在 LM89数据表的第6页上。

    T_Crit_A 在逻辑高电平时空闲、并在远程温度超过110C 时将逻辑低电平置为有效。 当远程温度降至100C 以下时、它将返回逻辑高电平、因为默认情况下、T_Crit HYST = 10C。 LM89的所有版本都是如此。

    在 C 版本中、当本地温度超过85C 时、T_Crit_A 也会将逻辑低电平置为有效。 在 D 版本中、当本地温度超过105C 时、它将被置为有效。 当局部温度分别降至75C 或95C 以下时、它将恢复到逻辑高电平。

    当本地或远程温度超过70C 时、会产生警报中断。 当本地或远程温度低于0C 时、也会生成警报中断。 LM89的所有版本都是如此。

    请注意、TMP411是一款引脚兼容的较新器件、可在较低功耗下提供更高的温度精度。

    谢谢、