请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5053-Q1 你(们)好
我有 DRV 5053霍尔效应双极模拟输出磁传感器。
我想知道感应的最小和最大高斯值是多少...??
此致
Yuvaraj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我有 DRV 5053霍尔效应双极模拟输出磁传感器。
我想知道感应的最小和最大高斯值是多少...??
此致
Yuvaraj
YUVA、
首先确定您拥有的器件的灵敏度变体。 例如、EA 变体(DRV5053EA)的典型灵敏度(S)为45mV/mT。
另请注意、输出电压不会超过1.8V 或低于0.2V。 此外、在0特斯拉时、输出电压通常为1.02V (VQ)。 由于输出是线性的、因此您可以使用以下公式确定典型的最小和最大高斯值:
最大高斯感应=(1.8V - 1.02V)/S = 17.33mT
最小指南针传感=(0.2V - 1.02V)/S =-18.22mT
请通读数据集以了解更多信息。
另请注意、上面的计算具有典型值。 EA 型号的灵敏度(S)最高可达70mV/mT。 您将需要针对这种最坏情况进行设计、或校准/测量器件的灵敏度。 静态输出(VQ)也可能略有变化。
此致、
Peter Iliya
电流感应应用