This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM95235EVAL:用于温度传感器的 EVAL 的软件

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM95235, TMP431, TMP411, TMP461

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662621/lm95235eval-software-for-eval-of-temperature-sensor

器件型号:LM95235EVAL

大家好、

我的客户希望在 EVAL 中测试 LM95235。
但是、它的 EVAL 软件在 HP 中无法打开。
请告诉我如何下载该软件?
如果你有、你会给我吗?

有下载站点的地址。
www.ti.com/.../sensoreva

此致。
Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi、您好!

    LM95235EVAL 板不再可用、并已更改为不推荐用于新设计(NRND)状态。 LM95235器件不受此更改的影响、仍可供出售。

    TMP411和 TMP431与 LM95235引脚兼容。 与 LM95235相比、这些器件在更广泛的晶体管范围内具有更高的精度、并且电流消耗显著降低。

    LM95235具有 TruTherm 特性、可在与65nm 及以下工艺几何体配合使用时提高温度精度。 Beta 校正是 TMP431中采用的类似技术。 如果您的客户未使用温度传感器测量小型几何 CPU/FPGA、我不建议使用这些产品。

    遗憾的是、到目前为止讨论的所有器件都没有可用的评估板。

    TMP461是最新发布的(2015年)、与 LM95235特性/尺寸最为相似、且提供了评估板。 www.ti.com/.../TMP461EVM TMP461提供比前面提到的产品更高的精度、更低的电流消耗、更小的封装、以及更快的温度测量。

    如果您对这些产品或 TI 的其他温度传感器有任何疑问、敬请告知。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任圣

    感谢你的答复。
    我的客户希望测试 LM95235、因为他们购买了 LM95235的 EVM。
    他们之所以需要如此快速的软件、是因为他们需要使用该 EVM 测试系统的运行情况。
    您能否在不支持的情况下向我发送软件?

    ta-hayashi@fujiele.co.jp

    我们建议在下一次试产时使用 TMP 系列。

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    感谢您联系我们进行查询。 如果客户拥有 EVM 和 Windows 7系统、则可以通过以下链接从该论坛下载软件。 我提供了有关如何使用补丁文件启动和运行 EVM 的说明。

    e2e.ti.com/.../662924

    如果您需要帮助、请告诉我。

    Aaron