This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM95071:缺少 SENSOREVAL 软件链接

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SENSOREVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662924/lm95071-sensoreval-software-link-missing

器件型号:LM95071
主题中讨论的其他器件:SENSOREVAL

您好的团队;

我们的客户正在寻找可能具有以下 Web 链接的 SENSOREVAL 软件

(以及 SENSOREVALPATCHFILE:)

您能告诉我从哪里可以获得它、因为没有处于活动状态的链接?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Macs、您好!

    我不确定下载链接为何断开。 我猜可能是他们删除了它、因为 它不支持最新的 Windows 而不是 Windows XP。 如果您想将此 zip 文件用于 Windows 7、请按照随附的说明进行操作。

    e2e.ti.com/.../Sensoreval_5F00_snic005.zip

    Aaron