This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:具有驱动器 PX 的 TI 云代理

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613032/awr1642boost-ti-cloud-agent-with-drive-px

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

大家好、

我们最近收到了 NVIDIA Drive PX、并打算将毫米波 AWR1642雷达与之搭配使用。 我尝试安装 TI 云代理以在 Chrome 上运行 Visualizer、但无法安装、因为该架构不受支持(Drive PX 具有 ARM Cortex 处理器)。 那么、TI Cloud Agent 是否支持 ARM cortex 处理器、或者是否有其他方法支持?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、
    在演示应用中、PC 基本上通过 UART 发送配置、并通过另一个 UART 端口接收对象数据、仅用于演示。 如果您希望使用外部处理器来执行此操作、则可以通过处理器的 UART 发送相同的配置、并接收对象数据。 您必须使用所使用的处理器提供的 UART 驱动程序。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢你的答复。 但是、我打算以与任何 x86架构 PC 相同的方式使用演示、例如在 Code Composer Studio / Eclipse 上运行项目、然后在 Visualizer 上初始化 COM 端口并使用 Visualizer 分析数据。 但是、当我尝试安装 TI Cloud Agent 时、我收到错误提示架构错误。 TI Cloud Agent 是否支持 ARM 架构? 如果没有、我是否可以通过其他方式访问雷达的数据? 我知道我可以直接使用 UART 端口。 我编写了一个 C++脚本、该脚本读取 UART 消息、但它们仍为原始格式。 您能否建议一些文档,准确地描述直接从 UART 端口读取数据和获取输出的情况,正如我们在可视化工具上看到的那样?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 ARM 上的 Visualizer 支持、我需要从问题团队获得确认。

    请参阅'ti/demo/xwr16xx/MMW/docs/doxygen/html/index.html'中提供的 doxygen 文档、了解 mmw 演示应用程序发送到主机的 UART 数据格式。

    在同一文档中搜索"发送给主机的输出信息"。

    在'xwr16xx\MMW\DSS\DSS_main.c : MmwDemo_dsSendProcessOutputToMSS'函数中完成的源代码中。

    希望这些信息将帮助您在驱动程序 PX HW 上实现可视化工具等效应用。

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于长时间不活动、我们假设您的查询已被解析、因此关闭此线程。



    对于与此主题相关的任何其他查询、请发布您的问题、这将重新打开此主题。



    此致、
    Jitendra Gupta