This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1010:HDC1010的感应范围

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1010, HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662992/hdc1010-sensing-range-of-hdc1010

器件型号:HDC1010
主题中讨论的其他器件: HDC2010

我想在办公室空间部署 HDC1010传感器。 因此、了解 HDC1010的感应范围对我来说非常重要。 到目前为止、我不确定我应该对覆盖范围进行多少假设。 能否有人可以详细说明这一点、因为我需要知道有多少传感器足以覆盖一定的面积。 以及在部署它们时、我还能考虑哪些其他因素。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    这种类型的湿度传感器需要与空气接触才能检测湿度。 只要壳体中有开口允许水蒸气分子通过、就应该是可以的。 因此、这种技术没有"范围"的感觉。 您需要安装多少个传感器将取决于您的环境和系统要求。 有关该主题的更多详细信息、请参阅以下列出的应用手册:

    优化湿度传感器的放置和布线(修订版 A)--> www.ti.com/.../snaa297

    请考虑使用我们的新器件....
    HDC2010

    此致、
    何塞