This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642:此编译错误的含义是什么?

Guru**** 2550320 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB, SYSBIOS, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608206/rtos-awr1642-what-is-the-meaning-of-this-compilation-error

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:MATHLIBSYSBIOSMMWAVE-SDK

工具/软件:TI-RTOS

我遗漏了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在链接阶段缺少 BIOS 库。  在 CCS 工程属性-> ARM 链接器页面中、文件搜索路径应如下所示。  是否已安装所有必需组件?  BIOS 6.50.01.12是其中之一?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我的项目似乎包含了所有库文件。


    ${COM_TI_mmWave_SDK_libraries}
    ${TI_MATHLIB_C674x_libraries}
    ${TI_MAS_DSPLIB_C64PX_libraries}
    ${BIOS_libraries}
    libosal_xwr16xx.ae674
    libmmwavalg_xwr16xx.ae674
    rts6740_elf.lib
    liboc_xwr16xx.ae674
    DSPLib.ae64P
    mathlib.ae674
    libcrc_xwr16xx.ae674
    libuart_xwr16xx.ae674
    libmailbox_xwr16xx.ae674
    libedma_xwr16xx.ae674
    libmmwavelink_xwr16xx.ae674
    libmmwave_xwr16xx.ae674
    libadcbuf_xwr16xx.ae674
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anist、您好!  

    根据您的日志快照、编译 SysBIOS.ae674时在项目路径内未生成。

    如果 BIOS libType 设置为"BIOS.LibType_Custom (BIOS.LibType_Custom)"、您能否检查 DSS 工程配置(dss_mmw.cfg)的 BIOS libType。

    除此之外、请将 SysBIOS 版本与 MMWAVE-SDK 发行说明相匹配、并检查 SysBIOS 路径在 CCS 工程中是否有效。

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,dss_mmw.cfg 包含以下内容:BIOS.libType = BIOS.LibType_Custom;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anist、您好!

     您是否具有所有工具依赖项(BIOS、XDS、CCS 等)的正确版本?MMWAVE-SDK 发行说明建议的版本是什么?

    您可以使用 CCS Resource Explorer 获取适用于 MMWAVE-SDK 演示的 CCS 工程。

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于长时间不活动、我们假设您的查询已被解析、因此关闭此线程。



    对于与此主题相关的任何其他查询、请发布您的问题、这将重新打开此主题。



    此致、
    Jitendra Gupta