This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642:哪个 pdf 文件关于 mcanCfgParams?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662900/rtos-awr1642-which-pdf-file-is-about-mcancfgparams

器件型号:AWR1642

工具/软件:TI-RTOS

我在 canfd.h 上观看:574号线。

也就是说 、txFIFOSize 可以使用缓冲器来实现 Tx FIFO。

是否有 PDF 可以让我知道如何使用 mcanCfgParams。

谢谢、

Juiyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JuiYang,

    有关驱动程序中所有参数的详细信息、请参阅"$mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\drivers\canfd\docs\doxygen\html\index.html"中的文档。

    谢谢、
    Raghu