This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:从 AFE5809 EVM 生成斜坡测试图案

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662699/afe5809evm-generating-a-ramp-test-pattern-from-afe5809-evm

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5809、TSW1400EVM

我正在使用 AFE5809 EVM、并希望测试一个程序、以便使用 FPGA 对输出 LVDS 信号进行解串化。 为此、我想使用可以从 AFE 生成的斜坡信号进行测试、有人能描述如何完成此任务的分步过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohith、

    您是否能够在斜坡测试模式下使用 AFE5809 GUI 配置 AFE5809、并在具有 AFE5809EVM 和 TSW1400EVM 的 HSDC Pro GUI 中捕获波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    @Praveen 大家好... 我想知道、是否有任何参考手册可用于设置 AFE5809及其 GUI 以获取斜坡测试图案波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohith、

    您是否参考了 AFE5809EVM 用户指南(www.ti.com/.../slou338a.pdf)中有关斜坡测试模式的第8.1节?