Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
尊敬的先生或女士:
根据我的理解、UART 可以发送几 kbit/s 如果我像这样将线性调频脉冲设置为最小值。
/* CLI 命令脚本具有1个带1个线性调频脉冲的帧*/
FlushCfg
dfeDataOutputMode 1 //基于1帧的线性调频脉冲
通道配置2 1 0 // 1个 rx2用于接收,1个 tx1用于发送
ADCfg 0 1 // 12位 ADC
AdcbufCfg 0 1 1
profileCfg 0 77 20 5 80 0 40 1 256 8000 0 30 // 256 ADC 样本、采样频率8000ksps
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 1 0 20 1 0 //无限循环,总计1次(线性调频脉冲)
低功耗0 0
sensorStart
通常、数据路径的工作方式是这样的
我希望您帮助我修改函数 MmwDemo_dssSendProcessOutputToMSS 中的代码 、使数据路径看起来像这样
我认为每次能够使用 UART 传输256个 ADC 数据。 每次发射1个具有256个样本的线性调频脉冲时、它都会反复重复。