This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116EVM:温度反应率

Guru**** 2603925 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116, TMP116EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662899/tmp116evm-temperature-reaction-rate

器件型号:TMP116EVM
主题中讨论的其他器件:TMP116

您好!

TMP116温度反应率

现在、我们发现了 TMP116评估存在问题。
从 TMP116输出目标测量温度之前需要一些时间。
评估环境使用 TMP116EVM。
(TMP116器件和 MSP430器件未分开)

评估测量程序
步骤1. 将恒定温度室保持在80℃。
℃将评估板从室(25 μ m)放置到恒温箱中来测量温度。
步骤2. ℃达到25℃⇒72 μ s (90%)的时间。

测量结果为
约50秒、达到目标温度的90%。

数据表(SBOS740)第35页参考图45时、大约为3秒(90%)。
反应速度比数据表的反应时间慢大约16倍。

此问题的原因是什么?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、cafain、

    当我针对图45执行热响应时、TMP116EVM 在穿孔处被分离。 我将一根非常细的40 AWG 导线焊接到 TMP116器件的板上、并连接到木棒上。

    正如我提到过的、不同的设置可能会产生不同的热响应结果。 请参阅此处的应用手册、了解设置的执行方式。

    www.ti.com/.../snia021a.pdf

    Aaron