请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 你好,社区!!
我想知道天线的功耗。 我在数据表中找到了这些额定值
我想知道这是如何计算的。 在我的应用中、我将使用1个 Tx 和1个 Rx 天线、5MSps1线性调频脉冲和每个线性调频脉冲1024个样本。 如何计算功耗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,社区!!
我想知道天线的功耗。 我在数据表中找到了这些额定值
我想知道这是如何计算的。 在我的应用中、我将使用1个 Tx 和1个 Rx 天线、5MSps1线性调频脉冲和每个线性调频脉冲1024个样本。 如何计算功耗?