This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:针对零流量问题的 TDC1000

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200, TS3A44159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661395/tdc1000-tdc1000-for-zero-flow-issue

器件型号:TDC1000
主题中讨论的其他器件: TDC7200TS3A44159TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC

大家好、

客户使用 TDC1000 +TD-GP21这是一款类似的 TDC7200器  件来设计流量计。  

我们 在室温和压力下进行零流量测试。 测试结果如图1所示。 图2是他的原始设计。

比较两个测试结果、  原始设计的 Y 轴跳动量约为±2ns。 但对于 TDC1000 +TD-GP21

测试结果、跳动  约为±4~5ns。 现在、客户需要降低 TDC1000 +TD-GP21设计的零流量值。

 
我发现 SNIA020文档解释了如何减少  零流量值。  6个测量精度注意事项

文档中介绍了我们可以匹配两 个换能器 阻抗以减小  零流量值。  

对于 TS3A44159电路、我绘制了 TX 电路和 RX 电路。 请查看图3。

如果 COM 引脚连接 到 TS3A44159的 NC 引脚、则 TX 电路和 RX 电路如图3所示。  

如果 COM 引脚连接到 TS3A44159的 NO 引脚、则 TX 电路连接到 XDC1、RX 电路连接到 XDC2。

因此、正如 我在前面解释过的、我们只使用 TS3A44159来更改 XDC1和 XDC2、 以及电容和

 当电路工作时、电阻相同。 那么这可以实现 传感器 阻抗匹配。  

问题1.  我的理解是否正确?

问题2. 但是、与 TX 电路 和 RX 电路相比、它们有何不同?  

 对于 TX 电路、    有一个与 GND 并联的200欧姆电阻。  为什么 需要与 GND 并联的200欧姆电阻?

我还查看    了流量计的 TI 设计。   TI 参考设计:

在本 TI 设计的原理图中、我发现 TX 电路和 RX 电路与200欧姆  电阻相同

和300pF 电容串联。 这与图3电路不同。  

那么、您是否会解释为什么 TX 电路和 RX 电路不同?

也就是说、我想得到  电阻和 电容的原理。


                          图1  TDC1000 +TDC-GP21

 


                               图2 原始设计

 


                                   图3.

ZHCSHJ8

祝你一切顺利、

张美键

亚洲客户支持中心

应用工程师

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    您在图3中绘制的电路不正确。 接地电阻与传感器不并联、因为它在 TX 和 GND 之间。 如果电阻器与传感器并联、您将得到一个分压器、该分压器将 TX 引脚的输出电压减半。 在其正确的位置、它提供了一条路径、用于释放传感器中的多余能量、从而在 TX 引脚停止提供电压后缩短衰减时间。

    接收器电路具有与传感器并联的接地电阻、因为传感器本身提供电压、但它提供了相同的目的、允许通过一条路径排出过量能量、从而缩短快速测量周期的衰减时间。 接收电路上的串联电容与您链接的 TDC1000-TDC7200EVM 和 TI 设计中的串联电容相同、用于设置 TDC1000内 LNA 的增益。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的解释。  

    在我修改图3的正确电路后、对于传感器阻抗匹配问题、
    我还想如下验证:

    如果将 COM 引脚连接到 TS3A44159的 NC 引脚、则 TX 电路将连接到 XDC2、而 RX 电路将连接到 XDC1。

    如果 COM 引脚连接到 TS3A44159的 NO 引脚、则 TX 电路连接到 XDC1、RX 电路连接到 XDC2。

    因此、我们只需使用 TS3A44159和电容以及来更改 XDC1和 XDC2的位置

    当电路工作时、电阻相同。 那么这可以实现传感器阻抗匹配。

    由于我不理解  传感器阻抗匹配的原理、因此  我需要通过 TS3A44159  

    您想详细解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    您能帮我验证上述问题吗? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    切换不仅会改变连接到发送或接收引脚的传感器。 RX 和 TX 引脚与传感器之间的电路不同。 在我之前的帖子中、我描述了这些电路的功能。

    此致、