This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:将 MMW 传感器中的串行数据读取到 CCS 中

Guru**** 2548740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609814/ccs-awr1642-reading-the-serial-data-from-mmw-sensor-into-the-ccs

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有兴趣从传递到 PC 的 MMW 传感器读取串行数据。 我如何在 Code Composer Studio 中读取它? 我是否需要在 dss_maain.c 文件中包括对串行端口的读取?  

或者,我是否可以编写自己的.c 文件来读取通过串行端口传递的检测到的对象数组?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、
    如果要在 CCS 中查看检测到的对象值、可以探测结构" mwDemo_detectedObj"、查看所有检测到的对象的值。
    或者、您也可以使用 Tera Term 等标准工具将 UART 数据保存到 PC 上的文件中。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,因为我对此没有太多经验,我想知道您是否可以详细说明“探测结构 MmwDemo_detectedObj”? 我尝试使用 System_printf 打印检测到的对象数,它打印了2次,然后代码崩溃。 后来我发现我不能使用 print.语句。 那么、我还可以如何显示检测到的物体的数量或检测到的物体的坐标。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、
    根据您的要求、我会要求您转到 MMWAVE-SDK-USER-guide.pdf 的6.10节。
    它解释了禁用 CCS 打印和实时检查任何变量状态的原因和方法。


    此致、
    Jitendra Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于长时间不活动、我们假设您的查询已被解析、因此关闭此线程。  

    对于与此主题相关的任何其他查询、请发布您的问题、这将重新打开此主题。



    此致、
    Jitendra Gupta