This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:通过 CCS 通过内存捕获过程捕获原始数据时收集的垃圾数据

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, UNIFLASH, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609383/ccs-awr1642boost-garbage-data-collected-when-capturing-raw-data-with-the-memory-capture-procedure-through-ccs

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1642UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试使用 AWR1642BOOST EVM 和 MMW SDK "MMWAVE_SDK_01_00_00_05"通过 Code Composer Studio 7捕获原始数据。 收集的数据似乎无效、例如有许多"0x0"值和常量"0xEBE"值。  

我有:

  • 使用 UniFlash 使用捕获演示二进制文件对 AWR1642进行编程
  • 已通过 CLI 选择演示配置
  • 使用提供的"capture_demo_script.txt"通过 CLI 配置 CaptureDemo
  • 连接到 CCS 7并为 DSP 内核和 Cortex R4加载符号文件
  • 已确认 DSP 内核上的"dmaIntCounter"和"chirpIntCounter"为0x80。
  • 在"16位十六进制 TI 样式"的 gFrameAddress[0]处保存了 L3存储器中的数据
  • 使用提供的 Matlab 脚本绘制了数据、并得到了以下数据图。 该图在多次数据收集尝试和下电上电期间看起来几乎相同、这意味着该数据几乎永不更改:

问题:

  1. 这是从该演示接收到的数据的预期 I/Q 质量吗?
  2. 是否有任何我可能错过或执行错误的步骤来查看此行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、
    除了 ADC 数据外、捕获演示的示例代码还在线性调频脉冲开始时添加了用户定义的固定数据。 如果您查看"capture_common.c"文件、则可以禁用该文件。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于长时间不活动、我们假设您的查询已被解析、因此关闭此线程。  

    对于与此主题相关的任何其他查询、请发布您的问题、这将重新打开此主题。



    此致、
    Jitendra Gupta