This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312EVM:LDC1312

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1312, LDC1312EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661591/ldc1312evm-ldc1312

器件型号:LDC1312EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1312

大家好、Eveyone、

我正在使用 LDC1312 EVM 来设计新型电感式传感器。 我有自己的线圈、L = 2260uH、用于创建回路的电容器为 C = 3、3nF。 本例中的振荡频率约为58KHz。 当我接近线圈附近的目标(不锈钢)时、频率增加到大约224KHz、但信号噪声过大、如下图所示。

我添加了 commom shokew 滤波器、如数据表中的建议、其中包含四个33pF 电容器和一个 SRF3216电感器、以匹配阻抗。 结果不太好、因为信号持续噪声。

您是否有减少噪声的理想选择? 也许我必须在固件中实现数字滤波器、或者不实现数字滤波器?

非常感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Filipe、

    您可以附加您的图像吗? 帖子中未显示该消息。

    此外、您能否提供示波器迹线来显示传感器的大约10个周期? 当目标位于其最近位置时,确保传感器幅值大于0.8V (且最佳值大于1.2V)。 这由器件的 IDRIVE 设置控制。

    此外、请查看您是否可以增大 RCOUNT 值;这也有助于降低噪声。

    此致、
    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris O.、您好!

    首先、感谢您的回复。 包含信号的图像已附加。  

    在本例中、我将 Rcount 设置为8500。 我决定插入该值、因为它大约为13位。 在8500中、我得到一个6.56ms 的样本、如果我将 Rcount 设置为65535、我有16位、但采样时间为65ms。

    根据数据表、最大振幅为1.5V。 我在代码3中设置 IDRIVE。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致

    e2e.ti.com/.../graph_5F00_M5_5F00_M6.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Filipe、

    最大驱动幅值实际上大于1.8V;建议的传感器幅值为1.5V。

    如果在没有目标的情况下检查传感器振幅、则使用3的 IDRIVE 意味着 Rp 为~51k;交流 Rs 为~12欧姆。 要升至224MHz、电感需要降至150uH、因此您的 Rp 可能会降至~4K;因此您的传感器振幅将会过低。 请在目标存在的情况下检查传感器振幅。

    您可能希望尝试 LDC131x 的自动传感器振幅控制;此功能可以动态校正传感器振幅、但可能会导致响应出现意外跳跃。 调试问题时、最好使用。 将 RP_OVERRIDE 设置为0、将 AUTO_AMP_DIS 设置为0。

    正确设置传感器振幅后、可以减小 RCOUNT 设置、直到它对噪声的影响仍然正常。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris O.

    非常感谢您的回复。

    我知道一件事。 根据 LDC1312EVM 的数据表、LDC 之前有一个滤波器、如下所示:

    根据电容器 C = 330pF 计算电容器。  目标是 使用低频率、因为线圈会进入不锈钢 管。  磁场必须超过该管、并且应该足以检测目标。 因此、在本例中、更好的振荡频率约为70KHz。 我想用这个振荡频率来计算电容器。

    您是否有任何理想条件来计算该振荡频率的电容器?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris O.

    抱歉、您现在可以看到该图。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Filipe、

    您是否阅读了应用手册 http://www.ti.com/lit/snoa930 ? 它应该有助于您设置传感器频率。

    此致、

    Christo