This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60:关于 LM60工作温度

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609505/lm60-about-lm60-working-temp

器件型号:LM60

尊敬的支持团队:

LM60B 能否在-25度以下工作? 如果在-25度以下工作、会损坏芯片吗?  如果没有、当温度恢复到-25度以上时、它是否仍会获得指定的精度?  

目前、客户需要在-45~125度下工作、如果不损坏、他们可以接受-45~-25度下的较差精度。  

太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera、

    我们无法保证器件的性能超出数据表规格、因为它未经测试。 客户必须运用最佳判断力。 他们可以改用 LM60C 吗?

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       您好、开尔文、
    客户使用了多种产品 LM60B、并且已发货、因此无法由 LM60C 替代、他们想知道芯片是否会损坏 或不在-40度时的风险、BU 是否可以帮助评估它? 这可以为客户提供很多帮助。 BTW、在我们的 d/s 中、LM60B 上有一个超过-40度的图、这是否意味着 BU 曾经在-40度评估过它?   非常感谢~!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera、

    LM60B 器件可能在-40C 温度下工作、但 TI 无法在电气特性表之外保证性能。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM60数据表最近更新。 LM60B 可在低至–40°C 的温度下运行、不会造成损坏、但仅可在–25°C 至125°C 的温度范围内确保精度

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    非常感谢您的跟进!