This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007:校准过程设置-如何创建 Excel 文件

Guru**** 2564550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612947/tmp007-calibration-process-setup---how-to-create-the-excel-file

器件型号:TMP007

你(们)好

在我的应用中、裸片和物体温度都不同。

这些限值是已知和定义的(15至35度),应用是医疗应用,需要小于0.5度的精度。

传感器错误~ 6 mm。

我不能完全理解如何准确地进行测试以获得校准数据?

我的意思是准确的校准测试-应该如何进行?  

对于 instanse -让我定义校准测试设置:

初始阶段- TMP007传感器处于室温~ 25度  

2.样品对象在特殊烤箱中加热至40度(超过上限)

3.样品对象被放置在实际位置(距离 TMP007传感器~ 6mm)

现在-裸片温度和 估算的物体温度立即增加到~ 40度  

4.使用 TMP007传感器的1秒积分时间开始数据收集。

在数据收集期间-样本对象温度下降到低于室温。

第一个问题-从  校准数据要求的角度来看,这项测试是否能够涵盖 T 裸片和 T 对象的高范围(意味着-从室温到上限温度)?

5.现在-为了覆盖较低的范围(即室温范围的下限),该装置通过外部方式冷却

6.数据收集将继续进行,直至系统达到低于下限的几度。

 第二 个问题-从   校准数据要求的角度来看,这个测试是否能够涵盖 T 裸片和 T 对象的低范围(意味着-从室到下限温度)?

我确实希望我提供的所有数据都是清楚的,因为我们没有电话会议,而是把它写下来。

谢谢

Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、在实验室环境中、黑体校准仪用作红外温度源。 您可以在 Web 搜索中看到各种模型。 该器件具有一个辐射率接近理想值的黑色板、并对该板进行调节温度控制。 该仪器可配置为各种温度设定点、您可以在此稳定的环境中收集您的数据。

    如果您的实验对您的应用进行了严格仿真、那么您也可以使用不带红外热电堆的本地温度传感器。 我这么说是因为您认为裸片温度会快速达到物体温度。 这是因为物体非常靠近传感器、并且能够通过对流加热快速加热。 对于您的医疗应用、我建议使用 TMP116。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tal。

    阅读您的问题、我认为以下校准说明的一部分对您有用:

    TMP007校准程序

    标准 TMP007校准程序通常包含以下步骤:

    设置物体距离、器件方向、电源电压、数据采样率等环境参数后、用户应指定物体和器件温度数据范围。 经验法则是:温度范围越窄、物体温度测量值就越精确。  此外、有限的范围使公共系数更有可能为所有器件提供可接受的精度、并且可以排除单独的器件校准。

    2.在此步骤中应选择校准点。 一个校准点是裸片和物体温度的组合。 此处假设用户可以在校准期间控制裸片和物体温度、或至少在校准过程中测量物体实际温度。 后面将介绍如何选择校准点的规则。

    3.收集校准数据。 对于裸片和物体温度稳定时的每个校准点、用户都会收集三个参数:从器件读取的裸片本地温度、TMP007 IR 传感器电压读数以及从外部温度计获取的测量对象实际温度。 为了获得更好的精度、建议使用10-30平均读数。 如果目标是获得一个公共系数、后者将用于许多器件、则应使用5-10个器件的平均校准数据。

    4.计算和调整系数。 校准数据应放入*。CSV 文件并加载到 TMP007_Coef_Calculator 程序中。 使用自动和手动模式、用户可找到最佳系数组合并将其保存在输出*。csv 文件中。

    5.将创建系数加载到 TMP007器件中,并针对校准点重复进行测量。 这次从器件寄存器中读取测得的物体温度、并将其与物体实际温度进行比较。 如果测量的物体温度误差在可接受的范围内、则完成校准并将系数值存储在 TMP007非易失性存储器中。 如果误差太大、则应分析误差源。 最常见的误差来源是系统内部的气流或测量期间裸片温度的显著变化。 系统调整后、应重复校准程序。

    选择校准点

    设置局部温度范围和物体温度范围时、应选择校准点。  通常、测量区域是矩形框、定位校准点的标准方法是方框中心、方框角和方框侧中心。 这总共给了我们9分。

    如图1所示。 显示了为 TDIE 范围+25C…+75C 和物体范围+25C…+100C 设置的校准点示例

    图1. 为 TDIE 范围+25C…+75C 和物体范围+25C…+100C 选择校准点的示例

    当您收集校准数据时、需要使用一个为您计算系数的程序。 如果您有兴趣、请与我联系、我将向您提供

    此致、

    Michael

    Michael_Gurevich@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    非常感谢您的回复、

    请注意、我已仔细阅读 TI 网站上提供的所有 TI 相关文档。

    虽然现场有很多正式的文档-但我不清楚一些问题。

    我不能通过电话与他人交谈、也不能解决我的所有问题、这对我来说是一个大问题。

    要达到这个目的-

    这不能满足我的需要。

    请告知以下事项:

    如何校准多个测试? 假设 在单次测试中无法实现所有裸片和物体匹配、应如何校准此数据?

    是否有机会就此进行简短的技术呼叫?

    我位于以色列、如果 您能找到10分钟的时间与我交谈、我的电子邮件是 tal@clrcut.comI、如果您可以的话。

    谢谢\

    Tal Bareket  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于共享信息的性质、客户和 TI 团队使用电子邮件完成了其余操作。