This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114EVM:感应解决方案 EVM GUI 帮助

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2114EVM, FDC2214, FDC2214EVM, FDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662459/fdc2114evm-help-with-the-sensing-solutions-evm-gui

器件型号:FDC2114EVM
主题中讨论的其他器件: FDC2214FDC2214EVMFDC2114

支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/硬件问题/

我购买了 FDC2114EVM 并查看了灵敏度/分辨率、确定我可能需要 FDC2214、因此我购买了该芯 片并将其放在旧的 FDC2114EVM 上、看起来工作正常。 我想知道的是、感应解决方案 EVM GUI 是否处理 FDC2214的28位分辨率。 我看到 GUI 有一些增益设置、可以将这些位设置为12 14和16...

如果能帮助澄清这一行动,将不胜感激

此致

Hendrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    GUI 读取 MSP430上加载的固件并确定连接哪个器件。 如果您使用 FDC2114EVM 并使用 FDC2214替换器件而不刷新 MSP、则 GUI 仍会认为已连接原始 FDC2114。 您可以通过查看 GUI 的左下角来验证这一点、GUI 的内容为"Connected FDC2114 EVM"。 要解决此问题、请单击 GUI 左侧的"Firmware"选项卡并加载 FDC2214EVM 固件、该固件应位于以下目录中:
    C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.3\EVM 固件\FDC2214
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Luke、这非常有用
    谢谢
    Hendrik