This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004-Q1:屏蔽层的分配和使用

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608889/fdc1004-q1-the-assignment-and-use-of-shields

器件型号:FDC1004-Q1

尊敬的所有人:

我们是否可以 设置屏蔽1/2的分配?

*例如、将屏蔽1分配给 CH1/2/3、将屏蔽2分配给 CH4。

我们可以设置屏蔽的使用吗?

*例如、将 屏蔽1分配给 CH1、将屏蔽2分配给 CH2、而不将 CH3/4分配给任何屏蔽。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto San、您好!

    请参阅数据表的第10-11页。 屏蔽层的使用取决于测量类型(单端与差分)。  

    此致、

    Yibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yibo-San、您好!

    感谢你的答复。
    我会将其用于单端。 我阅读了数据表、但我不清楚...
    在这种情况下、所有通道都分配给屏蔽1? 我无法像前面的示例那样更改分配?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yibo-San、您好!

    您能回答我的问题吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamamoto San、您好!

    很抱歉、您的后续问题由于帖子已关闭而在我们的雷达中出现。

    在单端模式下、两个屏蔽层在内部短接。

    如果您有其他问题、请随时开始新主题。

    此致、
    Yibo