This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2112:电容测量的分辨率和范围

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2114, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609568/fdc2112-resolution-and-range-of-capacitance-measurement

器件型号:FDC2112
主题中讨论的其他器件:FDC2114FDC2214

你(们)好

我将使用高分辨率(1fF)测量宽范围的电容(大约5pF-10nF)。 由于范围较宽、FDC1005具有良好的分辨率、但不能满足我的需求范围。 我将使用 FDC2114。 此 IC 具有广泛的测量范围、但我不确定 FDC2114的分辨率是多少?
请告诉我这个多少钱?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它取决于系统本底噪声、但通常您可以使用 FDC2214测量几个 FF。

    此致、

    Yibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 它的公式是否介于 FDC2214的测量范围及其精度之间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daivid:

    没有用于检测范围的公式、因为它取决于系统。 建议使用您的系统校准检测范围。

    此致、

    Yibo