This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:购买 IWR1443

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661880/iwr1443-purchasing-iwr1443

器件型号:IWR1443

大家好、

您能告诉我我们什么时候可以通过 DigiKey 或 Mouser 购买 IWR1443吗?

谢谢

Rifo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rifo、

    我无法在 E2E 论坛上评论此发布日期、但您可以从您当地的德州仪器销售代表那里获取此信息及更多信息。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、我有一个有点相关的问题。 我想订购 IWR1443BOOST EVB、对 Turtlebot 进行一些测试。 IWR1443BOOST EVB 是否满足我的所有需求(除了软件和 PC)? 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    但是、我如何才能获取这些信息? 我查看了以下链接、但没有看到当地公司。 Digiturk、Mouser、Farnell 很可能会忽略我的问题

    www.ti.com/.../distributors.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rifo、

    您是否正在寻找 IWR1443的评估模块? 然后、我建议直接从 TI.com 购买 IWR1443BOOST。

    如果您希望批量购买器件、则需要通过 TI 销售办事处进行此操作、已在此处发布了位置列表: www.ti.com/.../gencontent.tsp


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    涉及 Turtlebot 和 IWR1443BOOST 的实验已在 以下位置发布:dev.ti.com/.../

    如果您对配备毫米波传感器的机器人有任何其他问题、无论是具体问题还是一般问题、请打开新主题。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    我检查了链接、发现在伊斯坦布尔有一个 TI 办事处。 它没有任何链接。 我知道的经销商已经停止了与 TI 的合作、因此目前我没有联系。 您可以将我指向一个链接吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Akash!  这正是我所需要的:)
    -js