This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:如何通过 UART 正确获取检测信息?

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612176/iwr1443boost-how-to-get-the-detection-information-correctly-through-the-uart

器件型号:IWR1443BOOST

我尝试使用 python 的 pyserial 模块来获取输出信息、以下是一个小段:

b'\x001\x141\x00\x00\x8bi\x8d\x04\x00\x00\x03\x00\x00\x001\x001\x006\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x006\x00\x00\x00\x00\x00\x014\x00\x014\x00\x00\x00\x014\x00\x00\x00\x00\x014\x00\x00\x00\x00\x00\x014\x00\x00\x00\x00\x00\x014\x00\x00\x00\x00\x00\x014\x00\x00\x00\x00\x00\x014\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x014\x014\x014\x00\x00\x014\x00\x@~^~

我认为肯定会有问题、但我不能弄明白。 此外、我不确定输出信息的格式。 我可以举个例子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您获得的数据看起来不正确。 您是否正在运行其中一个演示? 如果是、哪一个?

    有关 SCI 模块和数据格式的更多信息、请参阅串行通信接口部分第24章中的 TRM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够解决您的问题? 如果是、请验证答案。 如果没有、我们还能为您提供什么帮助?

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将假定此问题已解决、并关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请创建新主题。

    此致、

    Adrian