This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:适用于主要国家/地区的无线电调节的毫米波

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611145/awr1243-mmwave-for-radio-regulation-for-principal-countries

器件型号:AWR1243

各位专家:

请与我们分享一下、在美国、中国、欧洲等主要国家/地区、毫米波产品需要哪些类型的无线电法规

非常感谢您的友好支持。
此致、
Hitoshi



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitoshi San、您好!

    请查看相应地区/国家/地区的法规站点、了解最新和准确的信息。

    下面是一些地区的汇总视图:

    • 美国–LPR、机场检测和可能的76GHz 至81GHz 固定基础设施
    • 欧洲–LPR、交通监控、可能的固定基础设施、76GHz 至81GHz 的无人机使用
    • 中国–汽车/车辆之外没有76-81GHz 应用
    • 韩国–汽车/车辆之外没有76-81GHz 应用
    • 日本–76GHz 至77GHz 至81GHz 开放
    • 所有地区都为汽车 /车辆雷达分配了76-81GHz 的一部分

    LPR:液位探测雷达

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitoshi San、您好!
    我想强调一下 Vaibhav 所说的话、标准和法规正在迅速变化、我建议直接从区域监管机构获取最新的法规详细信息。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    CE 标准似乎规定欧洲的 ETSI EN 301 091-2。
    www.ti.com/lit/sszq068

    但是、我找不到 FCC/IC 标准的任何认证编号。
    我们有日本无线电法和用于毫米波标准的 ARIB-T111。

    我想知道我们的客户必须遵循的这种标准编号。
    非常感谢您的善意帮助。

    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitoshi San、您好!
    对于汽车雷达应用,目前 CE 遵循的无线电标准是77GHz 至81GHz 频带的“ETSI EN 302 264-1”和76-77GHz 频带的“ETSI EN 301 91”。 但对于其他应用、标准可能会有所不同。
    对于 FCC、适用于76-81Ghz 雷达的条款为§15.256
    这些标准的定义和应用随着使用的不断发展而迅速变化。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    非常感谢您的信息。
    这对您有很大帮助。
    此外、我还能够在本地检索其他信息。

    再次感谢您的友好支持。
    此致、
    Hitoshi