This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:LDC2114电感式触控按钮 EMI 问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661350/ldc2114-ldc2114-inductive-touch-buttons-emi-issue

器件型号:LDC2114

您好!

我们在 EMC 实验室中测量我们的系统(演示了4个电感应触控按钮)。

我们没有遇到任何发射问题、但在抗辐射干扰方面失败。

我们测试了两种设置:第一种设置具有0.3mm SSL 表面、第二种设置具有0.5mm 玻璃仪表板和极薄的铜箔作为目标(小于50um)

采用0.3mm SSL 表面的设置没有辐射问题、但玻璃版本失败。 (我已附上输出数据表的图)

输出数据开始在宽频率范围内以500MHz 的频率运行。

为什么这两个系统的行为如此不同? 它与硬件相同、只有机械设置不同。

此致、

克莱明