This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:如果我们只使用一个发送器天线和一个接收器天线、我们可以使用任何发送器和任何接收器的任意组合吗? 从何处查找/下载 TI 为 IWR1443提供的 HFSS 模型?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662422/iwr1443boost-can-we-use-any-combination-of-any-transmitter-and-any-receiver-if-we-only-use-one-transmitter-antenna-and-one-receiver-antenna-where-to-find-download-hfss-model-that-ti-provided-for-iwr1443

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

如果我们只使用一个发送器天线和一个接收器天线、我们是否可以使用任何发送器和任何接收器的组合? 在哪里可以找到 TI 为 IWR1443提供的 HFSS 模型?