This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:设置帧周期性

Guru**** 2603855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661138/awr1642boost-set-frameperiodicity

器件型号:AWR1642BOOST

您好, 在 frameCfg 中设置 framePeriodicity 的最大值多少       ,变量 framePeriodicity 是 rlUInt32_t type.IIe,2^32*5/1000000=21474.83648ms=21.474.83648s.当 我将其设置为值(21000,15,000,10000,1000、 1000、1000、1000、1000、1000、1000、1000、1000、1000)时,所有错误都已设置为正确的错误!1000!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能不能告诉我们什么是工具、演示... 您在哪里进行这些更改?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    串行终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帧配置0 1 16 1 20000 1 0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您从何处获取计算结果? 其中,该公式来自:2^32*5/1000000=21474.83648ms。

    范围周期性的典型范围为1ms 至1000ms。

    如果您有任何其他问题、请回复。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    rlUInt32_t framePeriodicity;变量 framePeriodicity 定义为 rlUInt32_t、因此我认为是这样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我可以看到您提到的变量。

    变量:rlUInt32_t framePeriodicity
    网址:rl_sensor.h

    在该变量的注释中、它指出该变量是帧重复周期、LSB 为5ns、典型范围为1ms 至1000ms。

    您之前的任何帖子都不清楚您是从哪个位置提取引用的公式、因为任何头文件中都未提及该公式。

    对于如何使用 mmwavelink API 通过 CLI 传入此参数、可能会存在一些困惑。 对于 frameCfg 命令、无需计算。 您只需要传递所需的值(以毫秒为单位)。 因此、如果要传递50毫秒的帧重复、则第五个参数将传递50的值。

    如果您对此问题有任何其他疑问、请告知我们。

    此致、
    Kyle