This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080EVM:固件更新卡住

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609828/hdc1080evm-firmware-update-stuck

器件型号:HDC1080EVM
主题中讨论的其他器件:HDC1000EVMHDC1000

固件更新卡住、我的设备现在不负责。

我试过的:

 -以管理员身份运行工具

 -使用固件 EVM_HDC20x0.txt 而不是 HDC10x0_EVM_Firmware.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    很抱歉、答案中的延迟、但最后我找到了一种权变措施、使您能够恢复 EVM。

    首先、您应该下载并安装 HDC1000EVM 的旧 GUI:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/6457.snvc172.zip

    安装完成后、请运行 HDC1000EVM GUI。 请选择“工具”->“闪存固件”,然后按“打开”按钮。

    选择 C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2\EVM Firmware\older revs 文件夹下的"HDC10x0_EVM_Firmware.txt"。

    现在、您需要手动使 EVM 进入 BSL 模式、将 MSP430上的 PUR 引脚短接至 VUSB 引脚:  

    如下图所示、您可以在 R40电阻器的底部端子上找到 PUR 信号、在 C6电容器的底部端子上找到 VUSB 信号。

    您可以使用镊子对两个信号短路、如下图所示:

    保持 PUR 引脚和 VUSB 引脚短接并将 EVM 连接到 USB 端口、EVM 应进入 BSL 模式、GUI 应识别它:

    按"更新"、EVM 应使用正确的固件进行更新。

    下载结束时、移除 PUR 引脚和 VUSB 引脚之间的短接、断开 EVM 并将其重新连接到 USB。

    现在、它应该与感应解决方案 GUI 结合使用、再次发挥作用。

    请告诉我这是否也适用于您。

    此致、

    Carminw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../snvc172.zip

    下载失败。 它说

    "访问被拒绝(注意:显示此消息的常见原因是线程已删除)
    您无权查看/下载此项目。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从当地的 TI 代表那里获得了 HDC1000 EVM GUI、该解决方案对我不起作用。

    当我连接器件时、GUI 会将其识别为已处于 BSL 模式  
    如果我按照指令将 PUR 连接到 VUSB、器件将离开 BSL 模式。 闪烁会导致"器件未处于 BSL 模式"

    如果在 BSL 模式下使用"HDC10x0_EVM_Firmware.txt"进行更新、则会显示:
    "等待 BSL 关闭 xx%"、然后卡在"RAM BSL 版本00.06.00.00不正确! 50%"。 将 PUR 短接至 VUSB 并不会影响我收到的错误消息。

    此外、我的 D1/D2永远不会亮起。