This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:UART 通信

Guru**** 2580075 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-PGA460, PGA460, ENERGIA, PGA460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607226/pga460-q1-uart-communication

器件型号:PGA460-Q1
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-PGA460PGA460ENERGIA

您好!

   我使用 BOOSTXL-PGA460 进行超声波距离测量、   使用 UART (使用 USB 转串行)向 pga460发送命令、但不提供任何 响应。您能告诉我硬件要求是什么以及如何初始化 UART 通信吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vrushali、
    您是否参考了 PGA460软件开发指南(www.ti.com/.../slaa730) 以获得有关 UART 通信的指导? 本文档详细介绍了初始化 UART 端口的过程。 请确保您使用的是8个数据位、2个结束/停止位、无奇偶校验、无流量控制以及9.6k 和115.2k 之间的波特率。 示例 UART 代码也作为 PGA460 Energia 库和代码示例(版本1.0.2)(修订版 B)提供(www.ti.com/.../slac741)

    还要确保 USB 转串行器件的逻辑电平与 PGA460的逻辑电平相匹配。 默认情况下、PGA460使用3.3V 逻辑电平。 如果需要使用5.0V 逻辑电平、请在 PGA460的 TEST 引脚上放置一个100kOhm 上拉电阻器、使其达到5.0V。

    您能否提供从主器件传输的 UART 字符串示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    感谢您的回复。问题已解决。 问题是我向 pga460-Q1发送了错误的命令。寄存器地址和校验和错误。

    谢谢你。