您好!
我正在使用 MMW 演示应用程序。
我使用两个配置文件
首先是 profile_2d.cfg。 它来自 MMW 演示文件夹。
C:\ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw\profiles
然后、我从毫米波演示可视化工具中获取
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置2 1 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 0 1
ProfileCfg 0 77 916 7 57.14 0 70 1 240 4884 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 0 0
帧配置0 16 0 100 1 0
guiMonitor 0 1 0 0 0 1
cfarCfg 0 2 8 4 3 0 1280
peakGrouping 1 1 1 229
multiObjBeamForming 1 0.5
离合器拆卸0
calibDcRangeSig 0-5 8 256
CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
sensorStart
第一个系统配置具有四 个接收通道 Cfg 15 5 0
第二个系统配置有一 个接收通道 Cfg 2 1 0
我通过软件从 IWR1443BOOST 读取数据。
但在这两种情况下、距离系统配置结构的长度都相同、为512字节 l。
是否可以同时从所有四个接收通道获取 FFT 或 ADC 数据?
此致、
Gennadii Lichkov