This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:AFE4400中的散热引脚

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662022/afe4400-thermal-pin-in-afe4400

器件型号:AFE4400

AFE4400上提供了热接地引脚。 EVM 板将引脚41显示为 EP 引脚、该引脚已接地、但 AFE4400的数据表未指示引脚41。 请您澄清

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Subbash、

    散热焊盘在 EVM 板中显示为引脚#41。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    EVM 板中指示了散热焊盘、但 AFE4400的数据表中未指明散热焊盘以供您参考。

    谢谢、此致、

    Subbash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Subbash、

    有关散热焊盘的信息、请参阅 AFE4400产品说明书中的机械数据部分(第84 - 86页)。