This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642可以为 LVDS 使用单通道吗?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613986/awr1642-can-awr1642-use-one-lane-for-lvds

器件型号:AWR1642

你好、冠军、
   我们是否可以仅为 AWR1642的 LVDS 使用一个通道?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    AWR16xx 的数据路径部分可通过配置设计的 ADC 缓冲器、缓冲器、LVDS 部分进行配置和控制。 因此、这应该可以通过更改为来实现

    请在 LVDS 捕获演示中检查现有配置。  器件 TRM 中这些寄存器的说明。

    另请查看以下文档以获取数据流  AWR1xxx 数据路径编程人员指南

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、
    谢谢、我现在很清楚。

    此致、
    Adam