主题中讨论的其他器件: OPT8241
大家好、我们正在尝试从 EEPROM 启动 OPT9221/OPT8241组合、但不使用 FX2。 对于如何驱动 TIC_CLK 有一些问题、因为我们看到没有时钟活动、因此推断了时钟需要从外部源驱动。 我们也遇到了一些困惑。
从 opt9221.pdf 文档中、引脚 H1被命名为"TIC_CLK"并被标记为"输入"。
但在参考原理图上、有两个引脚、一个名为"EXT_TIC_DCLK_IN"、另一个名为"TIC_DCLK"。 它们是相同的信号吗(可能只在主串行配置模式下绑定在一起)? 它们是否与 opt9221.pdf 中的"TIC_CLK"相同?
只想澄清一下、所提到的信号用于驱动主串行配置模式下 OPT9221 EEPROM 上的时钟。
在 opt9221.pdf 中、图17显示了在主串行配置模式下、TIC_CLK 由"器件"驱动。 此器件是 OPT9221芯片吗? 如果是、现在它从"输入"变为"输出"。 这只是一个拼写错误吗?
我们应该如何驱动这个 TIC_CLK? 我们已经使用48MHz 晶体驱动 SYSCLK_IN。 我们能否在相同频率下使用相同的时钟源驱动 TIC_CLK? 我们捕获到、OPT9221芯片每几百毫秒将 TIC_CSOZ 驱动为低电平大约600ns、现在必须从48MHz SYSCLK_IN 导出。 如果我们以与 SYSCLK_IN 不同的速度驱动 TIC_CLK、这会是一个问题吗?
或者、如果这可以是 OPT9221上的输出引脚、OPT9221将输出时钟信号以驱动 EEPROM 上的时钟。 这是可行的、如何使它发挥作用?
更新了:Anand 回答说、该引脚是由主配置模式下的 OPT9221驱动的输出。 现在我们看到 TIC_CSOZ 每几百毫秒驱动低电平大约600ns。 但在探测时、我们看到 TIC_CONF_DONE 从一开始就保持低电平、在整个时间线内保持低电平、而 INT_OUT 随着功率的增加而上升、然后保持高电平。
由于 TIC_CSOZ 被驱动、这意味着主串行配置模式是否已正确配置? 我们已将 BOOT[2:0]检查为011、该操作应该正确、但将再次进行双重检查。