This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:地址相同的 I2C 器件

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661146/opt8241-cdk-evm-i2c-devices-with-same-addresses

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

在 ILLUM 板上、I2C_SLV 总线上有两个具有相同地址(0x54)的器件(U18和 U21)。

我在另一篇文章中看到、CAT24C02 EEPROM 未使用且未组装、但在我有的 EVM (REV 2P0)上、我可以看到组装了 U21。

此设计如何与同一 I2C 总线上具有相同地址的两个器件配合使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意这两个地址都设置为0x54。  U21通常不会被组装。  如果填充了一个读取响应(EEPROM)、另一个写入响应(数字 POT)、尽管不建议这么做。  我们建议在 U21上使用 DNP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、BOM 显示已组装且已安装在我的 EVM 上... 至少、它可以正常工作、但当您尝试参考设计时、它真的很令人困惑。 更新有关此产品的文档将是一件好事!

    感谢 Larry 的回答。