This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:错误代码、RAMP_END、波束形成

Guru**** 2581995 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613578/iwr1443-error-codes-ramp_end-beam-forming

器件型号:IWR1443

您好!

1)如果参数错误,控制台将返回-1。 该文档描述了软件中的错误代码,但如何读取错误代码?

找到客户:
System_printf ("错误:毫米波控制配置失败[错误代码%d]\n"、错误代码);

但系统 printf 的输出在哪里?

2) 2)如何解释参数 ram_end? 40us 的 RAMP_END 时间听起来不现实、这意味着 FMCW 为500m、但在10m 时无效。 因此、演示软件对客户来说似乎没有什么用处。

3) 3)客户尝试1x TX 和4x Rx、并希望移位 FFT 乘法、以消除在专用角度窗口之外乘法的所有对象。 遗憾的是、IWR1443没有可编程移相器、而是只有二进制调制器、因此客户无法进行主动波束形成。 他必须执行数学技巧和不同的天线。

4) 4)客户在获取当前固件中 Rx 的 FFT 时遇到问题。 他需要一个具有1x TX 和4x Rx 的函数、该函数可以重叠显示(请参阅附件、只绘制乘法曲线以获得更好的概述。)  

e2e.ti.com/.../alb.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您编程的样本数加上 ADC 开始时间需要处于编程的斜坡结束时间内。 您已经在4000ksps 编程了128个样本,这本身将需要32uec。 此外、ADC 启动时间为7uec。 因此、斜坡结束时间必须至少大于32+7uec。 这就是配置为您提供错误的原因。
    我们建议您使用传感估算器工具、根据您的要求帮助您获得正确的线性调频脉冲参数。

    不确定我是否完全理解了您对演示的评论、这并不有用。 如果您正在寻找10m 距离测量,则该演示对于此类距离非常有用。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这是可以理解的。
    您能否回答其他问题?

    此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    对于问题3和4:

    3) 3)客户尝试1x TX 和4x Rx、并希望移位 FFT 乘法、以消除在专用角度窗口之外乘法的所有对象。 遗憾  的是、IWR1443没有可编程移相器、而是只有二进制调制器、因此客户无法进行主动波束形成。 他必须执行数学技巧和不同的天线。

    您能否澄清(并提供一些详细信息)此问题中询问的内容?  

    4) 4)客户在获取当前固件中 Rx 的 FFT 时遇到问题。 他需要一个具有1x TX 和4x Rx 的函数、该函数可以重叠显示(请参阅附件、只绘制乘法曲线以获得更好的概述。)  

    我相信您为下面给出的问题创建了一个单独的主题、我已经回答了这个问题。 您能否确认这是下面主题中给出的问题还是另一个问题?

    https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/614269/2262683#2262683

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    我将通过电子邮件(08/03)向您发送3和4的回复。 如果您的查询已得到解答、您可以标记此帖子吗?

    3) 3)客户尝试1x TX 和4x Rx、并希望移位 FFT 乘法、以消除在专用角度窗口之外乘法的所有对象。 遗憾的是、IWR1443没有可编程移相器、而是只有二进制调制器、因此客户无法进行主动波束形成。 他必须执行数学技巧和不同的天线。
    ->如前所述、由于没有移相器、因此您无法进行 TX 波束形成、但您可以使用窗口功能(在 HWA 或 R4F 上)在 RX 方向进行数字波束形成。 客户是否打算这样做?
    4) 4)客户在获取当前固件中 Rx 的 FFT 时遇到问题。 他需要一个具有1x TX 和4x Rx 的函数、该函数可以显示为叠加(请参阅附件、仅绘制乘法曲线以获得更好的概述。)
    ->根据论坛上已提供的响应、您可以查看 SDK 演示以了解它如何处理来自所有4个接收器的数据并在所有接收器上计算 FFT。 或者、如果您想分析数据以进行算法开发、则可以使用捕获演示来获取原始 ADC 数据。 正如 Vivek 提到的、捕获演示原样提供来自一个 RX 的数据、但可以对其进行修改以输出所有 RX 的数据。

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    如果您的问题已得到解答、我们可以结束此主题吗?

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    由于缺少活动、我将关闭此主题。 如果您在这方面需要更多支持、请创建新帖子。

    谢谢
    尼廷